This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器论坛

Guru**** 2914510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4303, THS4304, THS4302, TL081, TINA-TI, LMH6521, LMH6523, LMH6554, LMH2832, LMH6881, OPA857, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1062151/amplifiers-forum

器件型号:THS4302
主题中讨论的其他器件:THS4303THS4304TL081LMH6521LMH6523LMH6554LMH2832LMH6881OPA857TINA-TIBUF802

大家好、

我愿意购买 THS4302、THS4303、THS4304运算放大器。 我遇到了以下几个问题:

1.从 TI 官方网站下载的 PSpice 模型与 ADS 仿真器不兼容。

当我尝试使用 ADS 仿真器仿真基于 THS4302运算放大器的电路时。 我正在使用从以下位置下载的官方 PSPICE 模型:

www.ti.com/.../THS4302

遗憾的是、由于兼容性问题、它似乎无法正常工作。
网表平坦期间,hpeesofsim 检测到错误。 'ths4302.sbis'是未定义模型'spice_vswitch 的实例。

数据表中未提供 THS4302、THS4303、THS4304的 PSpice 模型引脚配置。  数据表应包含引脚规格、该引脚是输入和输出引脚等。因此只有终端用户才能仿真电路。


为供参考   、运算放大器 TL081数据表(摘自 TI 网站)具有引脚配置。

请尽快澄清我的疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    1和2。 您是否愿意试用我们 的 PSPICE-FOR-TI  或 TINA-TI 仿真器? 这些各自的模式肯定会在这些方案中发挥作用。

    3. THS430X 模型网表的介绍性注释中定义了引脚配置。 例如、这里是 THS4302的引脚定义

    这些引脚规格确实反映了 THS4302数据表中使用的引脚名称:

      

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢您的回答。

    1.我在 ADS 仿真器中模拟电路,在这里我可以进行 S 参数分析和交流分析。

    2.您建议的仿真器具有此 S 参数分析功能?

    THS430X 模型网表的介绍性注释中定义了引脚配置。 是的、我同意提供真实芯片的引脚配置。

      但我 将讨论 P-SPICE 模型的引脚配置、而不是芯片。  

    为了供您参考、我将附加在 Simulator 中导入的 P-SPICE 模型的照片。 我的问题是 这6个引脚中的一个是反相、非反相、输出、直流电源引脚  

                   THS4302 pspice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    1.明白。 我将询问我的经理、我们是否可以开始制作一些 ADS 型号的 Forti 高速放大器。

    遗憾的是、我们今天拥有的只是这些放大器的 SPICE 仿真模型。 您可以使用它们来仿真 S21频率响应以及输入阻抗、可以在史密斯圆图上绘制这些阻抗以找到 S11。  

    3.导入过程中通常会有一个步骤,您可以在其中选择符号上的引脚(1、2、3、...) 连接到网表中的网(IN+、IN-、VS+、...)。 在 PSPICE 中(对于第三方模型)有一个用于符号图像的文件和一个用于网表的单独文件、您必须在"模型编辑器"中完成此链接步骤才能在设计电路中使用该模型。 由于它由用户决定、因此它不能真正出现在数据表中。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1请务必制作 ADS 模型、因为这一天的 ADS 仿真器在研究人员中非常流行。

    我请求您是否可以为此 THX4302提供 ADS 型号。 因此我可以模拟我的结构,并可以订购运算放大器。 尽快。

    2.如果我使用 SPICE 仿真器除阻抗图外查找 s 参数、您能建议一些波形。

    我是指可以执行的任何 MATLAB 代码或其他操作。

    3.您 告诉过的 Spice 仿真器导入过程。

    还有一个查询

    4.有关 vswitch 错误的任何解决方案建议 ,我在转换过程中首先解决了这些建议。

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    这些 HS 放大器已经具有 ADS 模型:LMH6523、LMH6881、LMH2832、OPA857、LMH6521、 LMH6554、TRF37X73和 TRF37X75。 您可以同时使用其中一种方法吗?

    我对您的其他查询没有很好的答案。 希望使用新的 ADS 模型解决这些问题。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些运算放大 器的工作频率为 MHz (小信号增益高于1dB)、但如果有任何其他高达4或5GHz 的运算放大器、则需要 GHz 频率的运算放大器。

    请告诉我。

    我是否知道我可以得到的广告模型?

    此致  

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个新的缓冲器、它可以达到大约3GHz、称为 BUF802。 我无法获得管理部门的批准、为这些器件制作 ADS 模型、但我可以下载 ADS 软件。 您似乎可以使用无源器件对等效输入阻抗建模以模拟 S11。 无论如何、我们都不允许释放晶体管级模型、因此即使我们确实制作了 ADS 模型、但无论如何、这就是我们在 S11模型中所拥有的所有模型。 S21是频率响应、可通过 PSPICE 或 TINA-TI 找到。 您还想使用 S22和 S12吗? 对于没有晶体管级模型的器件、我不能为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答  

    1.我只需要使用运算放大器、缓冲器对我的电路没有用处。

    的主要问题是、我想知道 THS4303 p-SPICE 模型引脚的引脚配置、如下所示。 因此可以生成该响应、然后我将能够订购运算放大器

      

    3、数据表中已经给出了芯片的引脚配置、但 没有给出上面显示的 p-spice 模型

                                                 

    Rahul Vishwakarma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

     1) 1)如果您不需要放大信号、则可以使用缓冲器进行单位增益设计/配置

     2) Sean 在之前的答复中指出、p-spice 模型在其网表/宏文件中具有引脚配置。 导入网表并创建符号时、过程中有一个步骤、让您将引脚与符号匹配为网表中的引脚定义。 我们不知道您创建的符号的这些引脚;因为在创建符号期间、您会设置每个引脚定义。  

     这是一个涵盖将 PSpice 模型导入 ADS 仿真器的线程。 但是、建议使用 Sean 的方法。

    谢谢、
    Sima