Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7900 大家好、
我的客户正在做示波器。 客户询问 AFE7900是否可以用作示波器 ADC。
如果是、需要注意哪些事项? Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
AFE7900 ADC 以3GSPS 的最大采样率进行采样。 这是否足以满足您的客户输入频率范围要求? 请注意、AFE7900的每个接收通道可配置为一次仅在一个奈奎斯特区域中实现最佳性能。
除此之外、客户还可以在 完整数据表中查找 ADC 的交流特性。 可在此处申请访问:
此致、
Vijay