This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:如何通过 TSW14J58EVM 测试 AFE7950EVM?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1064045/afe7950evm-how-can-i-test-afe7950evm-by-tsw14j58evm

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVMAFE7950

您好!

我购买 AFE7950EVM 和 TSW14J58EVM 是因为我需要测试 AFE7950的全功能。

我安装了 Latte 软件、但无法看到 TSW14J58EVM 的自动化文件。

 是否可以通过 TSW14J58EVM 测试 AFE7950EVM?

如果可能、请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    目前、我们支持具有 TSW14J56EVM的 AFE7950EVM、如本产品网页(www.ti.com/.../AFE7950EVM)中所述。  

    请使用 TSW14J56测试 AFE7950EVM。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我看到了 TSW14J56、但其最大 JESD204B 速率为12.5Gbps。

    我可以通过  TSW14J56EVM 测试 AFE7950的全部功能吗?

    此致、

    Yoonsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    如前所述、通道速率受 TSW14J56限制。 但我们目前没有支持 AFE7950支持的全通道速率的 TSW 平台。 我们计划在明年年初进行开发。 在此之前、TSW14J56是 AFE7950评估的最佳选择。 您还可以使用自己的 JESD 实现来测试更高通道速率下的运行情况。

    此致、

    Vijay