This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444参考时钟

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1064382/afe7444evm-afe7444-ref-clock

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

您好,

我想将 AFE 参考时钟增加到384MHz。 我尝试过、但内部 VCO 似乎未正确调谐。 我进行16x 内插、AFE 的 Clockout 不是2.048GHz。  

根据理论、它应该为384*16 = 6.144GHz (DAC 时钟)、ADC 时钟= DAC 时钟/3 = 2.048GHz。 这应与 AFE 的时钟输出相同。  

如果可以在 AFE7444 EVM 中实现这一点、您能告诉我吗?

现在、我将使用预分频器5和 M 值5对 AFE 的 LMK 进行编程、因此 VCO 频率将为3.072GHz。 然后、我将其除以8、使 AFE REF 时钟达到384MHz。

请在这方面尽可能帮助我。

此致、

Ganesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    在 AFE7444中、低 VCO 调谐至5.89824GHz 的目标中心频率、高 VCO 调谐至8.84736GHz 的目标中心频率。  AFE7444器件在内部 PLL 模式下的所有特性评定均在5.89824 或8.84736 GHz VCO 频率下完成。 EVM GUI 还会进行编码以对这些频率进行编程。  

     您可能可以  在上面建议的时钟方案中进行配置。 但是、您必须手动为 LMK 创建 SPI 配置文件、因为在 LMK 中使用3.072 GHz VCO 需要进行更多设置。 您可以使用 TICS Pro 获取 SPI 配置文件。  

    AFE79xx 系列器件在配置方面更加灵活、并且在几乎所有规格中都优于 AFE7444。 如果  在 不同 VCO 频率下需要在内部 PLL 模式下使用 AFE、我建议您查看 AFE79xx。  

    此致、

    Vijay