This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:AFE7444 (EVM) JESD204B 环回。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1063888/afe7444-afe7444-evm-jesd204b-loopback

器件型号:AFE7444
主题中讨论的其他器件:、 AFE7900AFE7950

是否可以在数字级别执行 JES204B 回送以验证通道的信号完整性?

我的意思是不转换为模拟和采样、而是将 DAC 位流循环到 ADC 位流中。  

如果通道设计正确、人们会认为位流有点完美。

我们还将执行射频环回以验证 BER、并生成眼图。 但是、我还想验证 JES204B 通道是否设计正确、是否可以承载零错误的 jes204b 流。

目前、我有一个来自 Xilinx 的 KCU105评估板和一个来自 TI 的 AFE7444evm。 这是 PCB 与 FPGA 一同提供时的准备工作: KU11P 和 AFE74444

显然、这样一个回路将与这些评估板完美配合。 因此、当我们使 PCB 返送时、它"应该"的工作方式完全相同。