This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:详细功能和规格

Guru**** 2615245 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, AFE7950, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1062436/afe7444evm-detailed-funtions-and-specifications

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444AFE7950AFE7900

你好。
我想使用 TSW14J57 EVMt 和 AFE7444 EVM 配置射频采样器。
但是、我无法做出购买决定、因为未披露详细的功能和规格。

您能回答以下问题吗?

1.是否可以同时发送/接收4个通道?
最大发射功率是多少?
3.是否可以以不同的方式更改4通道传输信号的相位?
4.是否可以生成 FM 线性调频脉冲信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kibae、

    您是否可以访问 AFE7444数据表和设计资源? 如果没有、请单击 AFE7444网页(https://www.ti.com/product/AFE7444)中的"立即申请"链接、请求访问。 请注意、我们还推出了最新的产品 AFE7900和 AFE7950、在几乎所有规格中都优于 AFE7444。  

    您的大多数问题都在数据表中得到了解答。 但我也回答了以下问题:

    1.是否可以同时发送/接收4个通道?

    Vijay:是的。  
    最大发射功率是多少?

    Vijay:2.6GHz 输出频率下的输出满量程功率为0.75dBm。  
    3.是否可以以不同的方式更改4通道传输信号的相位?

    Vijay:可以  独立更改每个通道的相位。  
    4.是否可以生成 FM 线性调频脉冲信号?

    Vijay:您可以提供 任何自定义模式作为 DAC 的输入。 FM 线性调频脉冲信号可作为数字输入。  

    此致、

    Vijay