This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:PLL 环路1未使用有效外部源锁定

Guru**** 2514245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1128704/afe7950evm-pll-loop-1-not-locking-with-valid-external-source

器件型号:AFE7950EVM

尊敬的 TI

我使用的是 AFE7950-TRF1208 EVM 评估模块。 我在 LMK_CLK_IN 连接器上有一个10MHz 源。

根据 SBAU392文档、LED D3和 D4都应亮起。 在这种情况下、只有 PLL 2 LED (D3)亮起、而不是 D4亮起。  

我已在 Latte 器件列表中检查了 LMK 时钟分频器设置。 R = 125且 N = 1536、这意味着 PLL 1在 CLKIN1上以10MHz 输入锁定。

请提供一些帮助吗?  

此致

Khusro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khusro、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有关于此问题的其他信息? 我已经尝试了新的 Latte 安装和新电路板、但同样的问题是、尽管 SMA J14 (LMK_CLK_IN)上提供了有效的10MHz 信号、但 PLL1锁定 LED 不会亮起。

    谢谢

    Khusro