This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:IQ 调制器输出射频信号的最大带宽

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1132616/trf3705-maximum-bandwidth-of-the-iq-modulator-output-rf-signal

器件型号:TRF3705
主题中讨论的其他器件: TRF370417

大家好、

TRF3705 IQ 调制器数据表指出、其1dB 输入频率带宽为1000MHz。  该 IQ 调制器是否输出带宽高达2000MHz 的射频信号?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    1000MHz 是 TRF3705总体覆盖和支持的总带宽。 它也称为复合正交带宽(I 和 Q 信号支持1000MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsia、

    TRF370417 IQ 调制器的数据表还指出、其1dB 输入频率带宽为1000MHz。  但是、在数据表的第7.3节中、可以使用全基带带宽生成2GHz 带宽射频信号。 客户希望了解如何理解它?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    请允许我们在内部对此进行仔细检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TRF3705支持1GHz 的基带带宽、对应于2GHz 的射频带宽。  基带 I/Q (同相和正交相位)路径均支持~0Hz 至1GHz。  当这些路径在调制器中组合并由 LO 进行上变频时、将获得双倍的基带带宽。  对于2GHz 复合总带宽、输出射频频谱将为 LO +/- 1GHz。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    基带 I/Q 路径是否支持负频率?  例如-500MHz 至500MHz 频段、中心频率是0Hz?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    TRF3705和 TRF370417是复数正交调制器、可支持0Hz 中心 IF (即、如果进行升频转换、则直接为零)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    请问 TRF3705的基带 I/Q 是如何组合的、当由 LO 进行升频转换时、基带带宽可以翻倍吗?  或者 IQ 调制器的输出射频带宽是否始终是 I/Q 基带带宽的2倍?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    通常,使用带宽 B 的消息信号 m (t)和 Hilbert 变换 mh (t)进行直接升频转换,最终的升频转换信号将具有2*B 的总带宽。 下面是大多数 I/Q 调制器的通用方程。