This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54T02EVM:通过 TI FMC ADC 适配器连接 Xilinx FPGA

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54T02EVM, ADS54T02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1132751/ads54t02evm-connecting-xilinx-fpga-through-the-ti-fmc-adc-adapter

器件型号:ADS54T02EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54T02

您好!

我有一个 ADS54T02EVM Rev A TI ADC。 我还有一个来自 TI 的 FMC ADC 适配器修订版 D。 我正在寻找 Xilinx 提供的任何适合的低成本 FPGA、这些 FPGA 都适合无需任何额外连接器或串行器的接口。 考虑到 FMC 版本限制、我提到了一些论坛帖子、其中涉及连接特定 Xilinx FPGA 的问题。 因此、我恳请您帮助我解决任何适合 FMC-ADC 适配器版本 D 的 FPGA 型号。另请参阅随附的照片。 如果您还能在连接过程和连接器图方面为我提供帮助、那会更好。  

谢谢、此致、

Adithya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否告知您低成本 FPGA 的阈值? 成本相对较高、因此如果您有某些 EVM 价格偏好、请告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Xilinx 成本从最低到最高的 FPGA 的简短列表可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以先查看 ZCU102或 ML605平台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、您还能建议一些有关 FPGA 端配置的设计资源、以便从 ADC 检索数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、ML605似乎是一个 FPGA、它加载了大量的接口、我可能无法使用这些接口。 您还能建议一些接口数量极少的 FPGA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我不确定我们是否可以这样做、因为我们在这里不是 FPGA 专业知识。 请查看您是否可以就此向 Xilinx 咨询。 我还可以检查我们的同事是否可以对此发表评论、但很可能不会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    另外两个选项可能是 KC705和 VC707。 正如康锦实所说的,您应该就此与 Xilinx 联系。 使用 Artix 7系列时可能还有其他我们不熟悉的选项。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 和 Kang 的建议。 我能否获得 FMC 的引脚图、以便我也可以将其与 Artix 7系列板中的任何一款进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adithya、

    原理图。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../FMC_2D00_ADC_5F00_ADAPTER_2D00_SCH_5F00_D.pdfe2e.ti.com/.../ADS540X_5F00_ADS54T0X_2D00_SCH_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢 Jim 的原理图、您能帮我详细 了解我们必须确保检查任何 FPGA 与 TI FMC-ADC 适配器版本 D 的兼容性、以便帮助我选择合适的 FPGA。 示例 FPGA 的图示将帮助我更好地理解。  

    此外、 如果您能让我知道 Spartan 6和 Kria KV260入门套件是否支持带 ADS54T02 ADC 的 FMC-ADC 适配器修订版 D、那将会是很棒的。

    谢谢、

    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    只需对上一个问题稍作提醒即可。   Spartan 6评估套件或 Spartan 7评估套件和 Kria KV260入门套件是否支持带 ADS54T02 ADC 的 FMC-ADC 适配器修订版 D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adithya、

    我没有这些电路板的原理图、因此我无法回答这个问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请参考以下参考图片、并告知我所需的规格(如果有)。 这些内容摘自 具有 FMC 说明的 Spartan 7评估套件指南。

    Kria KV260 入门套件没有 FMC 连接器、而是具有以下接口

    诚挚的感谢和问候、

    Adithya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adithya、

    TI 无法回答这些类型的问题、因为检查机械连接和电气连接是我们客户的责任。 很抱歉、此任务不属于 TI 的器件应用支持范围。 我们希望我们的客户参考 FMC 适配器原理图、并根据 FPGA EVM 原理图自行检查连接。  

    -Kang