This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:POWER_LEVEL_LOW_500MHz

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1056402/dac38rf82-power_level_below_500mhz

器件型号:DAC38RF82

您好!

 在数据表中、仅针对500MHz 以上的输出提到了输出射频功率级别图。

对于 低于500MHz 的 DAC38RF82、能否提供输出射频功率级别与输出电流间的关系以及输出射频功率级别与 SFDR 间的关系详细信息?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Renga、

    我已经确认、在500MHz 以下的数据表中、我们没有太多可供选择、而且生产也没有任何可供分享的内容。

    我能否询问客户对哪些详细信息、更新速率和其他设置感兴趣?

    一旦我们更好地了解了用例、我们可能会在实验中为您运行一些功率级别和 SFDR 数据。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您好、您可以使用10MHz 的间隔运行50MHz 至500MHz 之间的频率、请提供 SFDR 和功率级别以及这些频率

    提前感谢

    此致、

    安古拉亚

    硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安古拉亚

    DAC 采样率? 使用 DAC PLL 还是外部时钟? 如果使用 DAC PLL、基准频率是多少? 无 NCO 或内插、对吧?

    LMFS 设置是什么?  

    I/Q 数据还是实数?

    8位、12位还是16位模式?

    增益设置?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安古拉亚

    下面是 DAC 采样频率为9GHz 时的一些功率数。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Output-power-data.zip