This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:433MHz prueba de modos

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1055453/cc1310-433mhz-prueba-de-modos

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1350

Hola me gustaría modelficar el ejemplo rfCarrierWave para probar los distintos modos de transmisión ó n que se pueden en en este microcontroladorPero ME gustaría cambiar la frecencia a 433 MHz y que el recorator sea otro microcontrolador CC1310。 “¿Cómo podría 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有跳频示例。 如果需要、您必须自行实施。

    您是否了解过15.4堆栈(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANDawb2I6FFNC0OV8ln-Lg__eCfARaV__LATEST)、这是一个具有跳频选项的星形网络?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的天、我看到了这个参考。 现在我必须使用 Linux 机器来进行跳频或 CSMA,  

    我能否在 所有器件中为模拟不同通道设置差分频率? 它是一样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我应该如何阅读您的最后一个问题。 使用15.4堆栈、您可以选择使用跳频、也可以在一个频率上运行。

    如果您将节点设置为在不同的信道上运行、收集器将仅在收集器设置使用的信道上接收数据包。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改15.4堆栈示例传感器中的某个参数。 只有在 features.h 和 config.h 中更改某些内容才能使用跳频。

    下一个问题是如何使用低功耗模式并在6小时内唤醒传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看过 TI 15.4堆栈传感器示例、但不了解任何内容。 通过更改某些参数、我可以执行跳频、但我无法继续。

    您能通过创建一个代码来帮助我、该代码只需每5秒通过射频发送一个字符、执行跳频并进入睡眠模式5秒吗?

    我只需要像这样更基本的东西来开始理解和实现我的项目。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常不提供自定义代码示例。 此主题已从原始主题中移走、如果您有一些15.4特定问题、请打开一个新主题。