This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM97937EVM:有关 LM97937EVM 的一般问题

Guru**** 2616435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM97937EVM, ADC16DX370EVM, ADC16DX370, LMK04828, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1050121/lm97937evm-general-questions-on-lm97937evm

器件型号:LM97937EVM
主题中讨论的其他器件: ADC16DX370EVMADC16DX370LMK04828USB2ANY

大家好、我对 LM97937EVM 电路板有几个问题:

  1. 该板是否可用
  2. 它能与 KCU105配合使用
  3. 它能否在 Windows 和 Linux 上运行、或者存在限制
  4. 如何更改 SPS 以及分辨率是多少

此致

Ahmed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、该电路板可在 TI 网上商店购买

    https://www.ti.com/tool/LM97937EVM

    2.是的,可以。 请参阅下面的参考设计

    https://www.ti.com/tool/TSW14J10EVM

    对于3和4、请参阅 EVM 用户指南

    https://www.ti.com/lit/ug/slau542/slau542.pdf?ts=1635858399040&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM97937EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在    Xilinx 网站上找到了您的电路板 ADC16DX370EVM、参考了与 kcu105和 ZC706的比较、您是否可以在不需要 TSW14J10EVM 数据转换器评估模块板的情况下使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    是的、这是可能的。 您将需要利用 KCU105/ZC706 EVM 原理图+ ADC16DX370EVM 原理图并交叉检查两个板之间的 FMC 连接

    可找到 ADC16DX370的原理图:

    https://www.ti.com/tool/ADC16DX370EVM

    您可以分别在 Xilinx 网站上下载 Xilinx FPGA EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是否有关于如何使用 kcu105+ADC16DX370EVM 的指南
    2. 是否可以将 LMK04828 用作采样频率时钟而不是任何外部时钟源?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有关于两个电路板互连的用户指南。

    2.是的、有关 ADC16DX370EVM 的用户指南介绍了如何将 LMK04828配置为时钟源

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了用户指南、然后可以将电路板配置为使用 LMK04828作为 ADC 采样时钟。
    本指南仅提供'LMK04828_config2.cfg'文件、用于将 LMK04828设置为368.64 MSPS、

    尽管我阅读了 LMK04828数据表、但我不知道如何将采样频率设置为不同的采样范围、但没有关于如何将采样时钟配置为小于该值的指南。 任何建议。

    艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    有时钟分频器可将内部 LMK04828 VCO 分频为不同的速率。 有关时钟速率调整的指南、请参阅 LMK04828 EVM 和用户指南。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读 了 LMK04828 EVM 的指南行、并发现要配置 我们的 ADC16DX370EVM 的 LMK084828、我们需要使用 USB2ANY 德州仪器+使用代码加载程序、我要尝试的只是将文件  'LMK04828_config2.cfg'配置 为更低的采样频率。

    我的问题是:  

    如何从代码加载程序生成.cfg 文件而无需直接加载程序?

    在.'LMK04828_config2.cfg'按钮中,显示“需要硬件配置”,您是指 这些硬件配置吗?

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    ADC EVM 本身可以直接对 LMK04828进行编程。 它不需要额外的 USB2ANY 编程器。

    要生成您自己的.cfg 文件、您需要转到 LMK04828页面以了解器件、并通过 TICPRO 软件配置器件

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    我读了 LMK04828 数据表以了解这些寄存器、并 已将 'LMK04828_config2.cfg'上的寄存器值复制到 TICPRO 软件原始寄存器窗口、以查看 软件上对 LMK04828方框图值的影响、 它使用内部 VCO 1生成 2949.12MHz、并使用时钟分频器值8对其进行分频、以获得368.64Mhz 采样频率。 我的问题是:

    我尝试  通过除以32分频器将采样频率设置为可能的最小值 ,我意识到 我可以从 VCO1获得的最小值是92.13MHz, 从 VCO0获得的最小值是76.8MHz?  当我知道我的 ADC16DX370可以低至50MHz 时、我如何获得更低的采样频率?

    此致  

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题:

    需要对 EVM 硬件进行何种修改?

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您可能需要额外的分频器(分立式、独立时钟分频器电路)来为您进行额外的分频。 时钟团队可以为您提供最佳帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    用户指南中应介绍这一点。 要安装和移除时钟路径的电阻器选项、请参阅 EVM 原理图以了解时钟路径上的不同 EVM 修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在   ADC16DX370中不会有另一个 N 分频器、用于对   从 ADC16DX370EVM 中的 LMK04828接收到的 CLKIN 进行分频。

      

    此致  

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些修改是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 以下使用示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 以上是所需的修改。