This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700EVM:如何从 AFE700EVM 中为24.33Gbps 的 ADC 或 DAC 选择单通道配置?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1055434/afe7700evm-how-to-select-single-lane-configuration-for-adc-or-dac-from-afe700evm-for-24-33gbps

器件型号:AFE7700EVM

您好!

我们将 SerDes 与单通道器件搭配使用、我们希望将其用于设计、使其能够在24.33Gbps 的数据速率下使用 JESD204C 接口。

如数据表中所述、要配置 ADC (接收器链)以支持24.33Gbps 的数据速率、我们需要将 LMFSHd (1个链路)配置为2-8-12-1-0。 如数据表中所述、要使用24.33Gbps 配置设计、我们需要两个通道。 但对于我们的设计、我们只有一个通道。 我们能否将 LMFSHd (1个链路)与2-8-12-1-0搭配使用以实现单通道设计并忽略其他通道? 连接是否会出现任何问题?

对 DAC 也有同样的疑问:

 如数据表中所述、要将 DAC (发送器链)配置为在24.33Gbps 的数据速率下工作、我们需要将 LMFSHd (1个链路)配置为4-8-4-1-0。 如数据表中所述、要使用24.33Gbps 配置设计、我们需要四个通道。 但对于我们的设计、我们只有一个通道。 我们是否可以将 LMFSHd (1个链路)与4-8-4-1-0搭配使用以实现单通道设计并忽略其他通道? 连接是否会出现任何问题?

谢谢、

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    只能使用一个 ADC JESD 通道和一个 DAC JESD 通道。 数据表中提到了所有4个 ADC/4个 DAC 的 LMFSHd。 如果仅使用某些通道、 则可以使用较少的通道数。 因此连接不会出现问题。

    此致、

    Vijay