This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371125:基带阻抗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371125, TRF3722, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1052569/trf371125-baseband-impedance

器件型号:TRF371125
主题中讨论的其他器件: TRF3722TRF3705

您好!

TRF371125能够在基带输出端驱动多大的负载?

我想将 TRF371125 输出与100Ω Ω(差分)连接、但 我看到数据表的特性为1kΩ Ω。

我想对 TRF3722 (基带输入端)进行同样的询问。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、数据表指定 TRF371125用于驱动高阻抗 ADC 输入。 我们需要在内部进行检查、以查看100欧姆差分负载的能力

    TRF3722和 TRF3705具有相同的基带接口。 您可以在连接这两个调制器输入的指南上看到以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf?ts=1636599803202&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC3484

    谢谢你

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、TRF3711旨在与 ADC 的高阻抗连接。  当加载100 Ω 差分等低阻抗时、该器件的性能不好。  在此负载下、您将看到电流消耗增加、线性度显著降低。

    如果认为需要100欧姆负载、则可以引入阻抗变压器(类似于 TRF3711 EVM 上使用的阻抗变压器)。  这将传递交流信号、而不是直流信号。  另一种选择是添加一个能够驱动100欧姆负载的额外缓冲级。   

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 RJH