This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38rf82无法建立 jesd204b 并满足弹性缓冲器匹配错误的问题

Guru**** 2479955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1053175/dac38rf82-dac38rf82-cannot-establish-jesd204b-and-meet-the-problem-of-elastic-buffer-match-error

器件型号:DAC38RF82

大家好、好的

  我们现在正在调试 DAC38RF82、在 LMFSHD=42111模式下、解决弹性缓冲器匹配错误的问题。第一个非/k/与"match_ctrl"和"match_data"编程值不匹配。

 设计详细信息:

(1) LMFSHD=42111;

(2) FDac (DACCLK)=4800M、外部差分时钟;

(3).单路 DAC (DAC A)

(4) 1个 IQ 对

(5) 4个串行器/解串器通道

(6)解释=6.

(8) sysref=25MHz、通道速率= 8GHz

(9) FPGA GTH REFCLK=200MHz

(11) K=16、RBD = 15

寄存器设置序列为:

让引脚 txenable 为低电平  

让 DAC 退出复位状态

0x000 0x8000

0x000 0x0000

0x000 0x7863

0x001 0x1000

0x002 0xFF00

0x003 0xFF00

0x10a 0x8310

0x10c 0x2402

0x10d 0x0000

0x10e 0x0000

0x10f 0xEFFF

0x110 0xFFFF

0x111 0xFFFF

0x117 0x0000

0x119 0x0000

0x124 0x0000

0x125 0x2300

0x127 0x1144

0x128 0x0000

0x14A 0x0F02

0x14b 0x0F00

0x14c 0x0F03

0x14d 0x0100

0x14e 0x0F6F

0x14f  0x1CC1

0x150 0x0000

0x151 0x00FF

0x152 0x00FF

0x153 0x0100

0x154 0x8DE0

0x15c 0x0000

0x15f  0x1203

0x160 0x7654

0x40A 0xF002

0x40b 0x0022

0x40c 0xA003

0x40d 0xF000

0x41b 0x0000

0x423 0xFFFF

0x424 0x1000

0x431 0x0200

0x434 0x0000

0x43b 0x2802

0x43c 0x8251

0x43d 0x0088

0x43e 0x8909

0x43f  0x0000

然后启动顺序:

0x124 0x0000

0x15c 0x0000

0x40A 0xF002

延迟

0x40a 0x7002

0x000 0x7863

0x124 0x0020

Dealy

0x15c 0x0003

延迟

0x000 0x7860

延迟

0x10d 0x0001

让引脚 txenable 为高电平

问题:

我们读取寄存器 0x64到0x67;  

(1) 0x800的随机错误将出现在0x64到0x67之间

(2)我们使用警报引脚、它始终处于高电平、就像图像一样、

2、我们使 ALARM 引脚使能、这样会使 DAC 正常工作产生问题吗?

3.not mask alarming will 带来任何问题?

此致、

电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现错误的是我错误地使用了 SYNC 信号。

    谢谢!