This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:如何控制 DAC38RF80的增益

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1052757/dac38rf80-how-to-control-gain-of-dac38rf80

器件型号:DAC38RF80

我将在项目中使用 DAC38RF80。

我在 dac38rf80.pdf 上阅读(8.3.19)、(8.5.39)和(8.5.40)、因此我有一些问题。

当我控制这些寄存器时、我想知道最大和最小增益值。

在表56中、当 MIXERAB_GAIN 和 MIXERCD_GAIN 置位时、输出功率增加6dB 的增益。

正确吗?

该寄存器是否与 GAINAB 和 GAINCD 的设置分别增加增益?

如何获取 DAC38RF80 EVM 的 GUI?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    最小增益值为0、最大增益为2倍(6dB)

    GUI 位置如下所示

    这些增益不同于 MXIERAB_GAIN 和 MIXERCD_GAIN、后者位于 NCO 输出端以补偿混合算术。 MIXERGAIN 只能使能6dB、开/关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Hsia,

    如果 I MIXERAB_GAIN 和 MIXERCD_GAIN 设置为启用和 调整 GAINAB 和 GAINCD 寄存器、这是否意味着增益从0调整为12dB?

    如需了解相关信息、我将使用混频器模式。

    我有疑问。

    根据数据表、该 DAC 能够合成0至4.5GHz 的宽带信号。

    生成低于100MHz 的 DAC 输出是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="504279" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1052757/dac38rf80-how-to-control-gain-of-dac38rf80/3896596 #3896596"]

    如果 I MIXERAB_GAIN 和 MIXERCD_GAIN 设置为启用和 调整 GAINAB 和 GAINCD 寄存器、这是否意味着增益从0调整为12dB?

    如需了解相关信息、我将使用混频器模式。

    [/报价]

    默认情况下、混频器将具有算术损耗。 混音器可以补偿它。 您可以详细了解复杂的混合方程。 您必须小心处理数字饱和和相应的回退数据。

    [引用 userid="504279" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1052757/dac38rf80-how-to-control-gain-of-dac38rf80/3896596 #3896596"]生成此 DAC 输出低于100MHz 是否存在任何问题?

    您将需要找到一个低频平衡-非平衡变压器、以便相应地在低频下工作。