This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:为什么模式1不工作、无法捕获任何数据

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1051545/afe7422evm-why-mode-1-does-not-work-and-cannot-capture-any-data

器件型号:AFE7422EVM

我使用 AFE74xx EVM 和 TSW14J57修订版 E。 模式4运行良好。  但 mode1无法正常工作、

TX_SYNC LED 亮起、TX_CLK 关闭、RX_SYNC 关闭、RX_CLK 关闭。

AFE7422EVM:只要数据适合8条信道且每条信道速率为15Gbps 或更低、该器件是否可以支持 HBM 中的两个信道? -射频和微波论坛-射频和微波- TI E2E 支持论坛

我尝试这个 ini 文件,它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我们将在工作台上验证 mode1并返回。 我知道 Rx JESD 未同步。 但您是否按预期获得 Tx 输出?  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Vijay

    我不测试 TX、TX_CLK LED 关闭、因此我不测试 TX

    此致、