This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422:模式3的哪个参数正确

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1051665/afe7422-which-parameter-of-mode-3-is-correct

器件型号:AFE7422
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

1选择模式3

在数据表中,mode3 RX LMFS 为44320

2  在数据表中向0x0043写入寄存器0x0012、代表48410

   寄存器文件的位置为  C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\AFE74xx\Configuration Files

       

3.   

在 AFE74xx_RX_Mode3.ini 中,参数写入 FPGA IP 内核,L=8 M=8 F=4 S=2

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

当我配置 JESD 204b IP 时、它会使我感到困惑,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    关于问题2、我们将验证 EVM 上的 mode3配置并返回。

    关于3、TSW14J57EVM 并不真正支持 F=3。 这是 Intel JESD IP 的限制。 作为解决方法、F 设置为4。 但是、通过调整 ini 文件中设置的 K 值、本地 Muiti 帧时钟频率与 AFE74xx 的时钟频率相匹配。 在 AFE F=3和 K=32时。 在 FPGA 上、F=4、K=24。 即 F*K = 96。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    关于问题2、GUI 正在正确设置寄存器。 寄存器写入0x12表示 LMFS 44320、如数据表的表79所示。 对于您提到的 LMFS 模式48410、写入值为0x0A。

    此致、

    David Chaparro