This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数模转换器评估板

Guru**** 2616985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1050892/digital-to-analog-converter-evaluation-board

主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

我需要一个 DAC 评估板,它可以在100MHz 频带中的某个基带或在2-3 GHz 的实际射频下连续生成16-20个高精度(+/- 10KHz)同步信号(音调)。

数据表对于某些采样频率低于60kHz 时的精度不明确.....

请提出任何建议。

谢谢

Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    +/-10kHz 是什么意思? 如果您希望在100MHz 带宽内使用16-20个音调、它们的间隔为100 / 16-20 = 5MHz 至6.25MHz。

    您指的是哪些数据表?  我认为 DAC38RF82能够支持您的应用。 您是否了解过该器件?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    1.空间不相等。

    2.另一个制造商示例配置 GUI 显示了所需的频率。 和实际频率。 差分为60 KHz…  

    感谢您对 DAC38RF82的了解

    谢谢

    Carlos