This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:通过 FMC 实现 AFE7900EVM 和 TSW14J57EVM 引脚映射

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7900EVM, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1050451/afe7900evm-afe7900evm-and-tsw14j57evm-pin-mapping-over-fmc

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVMAFE7900

我正在尝试通过 FMC 将 TSW14J57EVM FPGA 设计 IO 映射到 AFE7900EVM。

尽管我有原理图和提供的文档、但我对一些信号的映射方式尚不清楚。

AFE7900EVM FMC 连接器上存在 SPIA 和 SPIB 接口、但似乎没有指示哪个 SPI 对应于 DAC 和 ADC。

此外、是否不应该有一个与 LMK 之间相互连接的 SPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TSW14J57EVM 的角度进行电流 IO 映射。

    #SET_LOCATION PIN_? 至 DAC_SPI_Clk
    #SET_LOCATION PIN_? 至 DAC_SPI_MOSI
    #SET_LOCATION PIN_? 至 DAC_SPI_MISO
    #SET_LOCATION PIN_? 至 DAC_SPI_SS_N

    #SET_LOCATION PIN_? -ADC_SPI_Clk
    #SET_LOCATION PIN_? -ADC_SPI_MOSI
    #SET_LOCATION PIN_? 到 ADC_SPI_MISO
    #SET_LOCATION PIN_? -ADC_SPI_SS_N

    #SET_LOCATION PIN_? 到  LMK_SPI_Clk
    #SET_LOCATION PIN_? 至  LMK_SPI_MOSI
    #SET_LOCATION PIN_? 到  LMK_SPI_MISO
    #SET_LOCATION PIN_? 至  LMK_SPI_SS_N

    SET_LOCATION 分配 PIN_AJ20 -至 REFCLK

    SET_LOCATION 分配 PIN_AK16 -至 SysRef_IN
    SET_GLOBAL_LO赋 值-name AUTO_RESERE_CLKUSR_for_CALIBRATION 关闭

    SET_LOCATION 分配 PIN_AD28 -至 DeviceClk_IN
    SET_LOCATION 分配 PIN_AD27 -至"DeviceClk_IN (n)"

    SET_LOCATION 分配 PIN_AH25 -至 RstIn_N

    SET_LOCATION 分配 PIN_U30 -至 ADC_SERIAL_DATA_IN[7]
    SET_LOCATION 分配 PIN_U29 -至"ADC_SERIAL_DATA_IN[7](n)"
    SET_LOCATION 分配 PIN_R30 -至 ADC_SERIAL_DATA_IN[6]
    SET_LOCATION 分配 PIN_R29 -至"ADC_SERIAL_DATA_IN[6](n)"
    SET_LOCATION 分配 PIN_P32 -至 ADC_SERIAL_DATA_IN[5]
    SET_LOCATION 分配 PIN_P31 -至"ADC_SERIAL_DATA_IN[5](n)"
    SET_LOCATION 分配 PIN_T32 -至 ADC_SERIAL_DATA_IN[4]
    SET_LOCATION 分配 PIN_T31 -至"ADC_SERIAL_DATA_IN[4](n)"
    SET_LOCATION 分配 PIN_W30 -至 ADC_SERIAL_DATA_IN[3]
    SET_LOCATION 分配 PIN_W29 -至"ADC_SERIAL_DATA_IN[3](n)"
    SET_LOCATION 分配 PIN_AB32 -至 ADC_SERIAL_DATA_IN[2]
    SET_LOCATION 分配 PIN_AB31 -至"ADC_SERIAL_DATA_IN[2](n)"
    SET_LOCATION 分配 PIN_AJ30 -至 ADC_SERIAL_DATA_IN[1]
    SET_LOCATION 分配 PIN_AJ29 -至"ADC_SERIAL_DATA_IN[1](n)"
    SET_LOCATION 分配 PIN_AL30 -至 ADC_SERIAL_DATA_IN[0]
    SET_LOCATION 分配 PIN_AL29 -至"ADC_SERIAL_DATA_IN[0](n)"

    SET_LOCATION 分配 PIN_C27 -至 ADC_Sync_N_OUT
    SET_LOCATION 分配 PIN_B27 -至"ADC_Sync_N_OUT (n)"

    SET_LOCATION 分配 PIN_AM32 -至 DAC_SERIAL_DATA_OUT[1]
    SET_LOCATION 分配 PIN_AM31 -至"DAC_SERIAL_DATA_OUT[1](n)"
    SET_LOCATION 分配 PIN_AP32 -至 DAC_SERIAL_DATA_OUT[0]
    SET_LOCATION 分配 PIN_AP31 -至"DAC_SERIAL_DATA_OUT[0](n)"

    #以启用 RX 和 TX 以共享同一双工通道 CDR/PLL
    set_instance_assignment-name Xcvr_Reconfig_Group merge_CDR_PLL_1 -更改为 DAC_serial_data_out[1]
    set_instance_assignment-name Xcvr_Reconfig_Group merge_CDR_PLL_1 -更改为 ADC_serial_data_in[1]
    SET_Instance_assignment-name Xcvr_Reconfig_Group merge_CDR_PLL_0 -更改为 DAC_serial_data_out[0]
    set_instance_assignment-name Xcvr_Reconfig_Group merge_CDR_PLL_0 -更改为 ADC_serial_data_in[0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradley、

    AFE7900EVM 只能使用 SPIA 接口进行配置。  

    AFE7900包含三个具有相同功能的 SPI 接口(SPIA、SPIB1、SPIB2)。 只要它们写入不同页面上的寄存器、就可以同时使用它们。

    目前、我们的 EVM 没有将 LMK SPI 路由到 FMC 连接器。

    此致、

    David Chaparro