This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371125:GNSS 前端

Guru**** 2925020 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1134818/trf371125-front-end-for-gnss

器件型号:TRF371125

各位专家:

我们的客户对 GNSS 前端感兴趣。 他 需要具有下变频混频器、放大器和 ADC 的射频接收器、以获取 GNSS (GPS)信号。

我已将我们的客户转至以下链接:
全球定位系统接收器设计资源|德州仪器 TI.com

客户表示链路有用、但需要在一个芯片中集成射频前端。 例如、您是否像下图中所示、将器件作为集成组件?

他检查了 TRF371125是否可用作具有数字输出的 GNSS 前端、但不确定。 他需要具有数字输出的器件、该器件将用作软件定义的接收器(在 PC 上)的输入。

我们希望收到您对此的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    这里的 WI 团队拥有 AFE76xx、AFE77xx 和 AFE79xx、可用作具有数字输出的集成前端。 但是、这些设备是用于基站设置的高性能设备、对于 GPS 来说是过度使用。 您可以在 EP 团队中试用产品。 我要移动你

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Kang,

    感谢您的回答。 我将等待 EP 团队的建议。  

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我知道一个将 SimpleLink MCU 与 CC4000 GPS 模块组合 在一起的解决方案(请参阅 SWRA584)、但该器件现已停产。   客户需要找到第三部分 GPS 模块前端

    此致、
    Ryan