This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:TSW14J57EVM+AFE7950EVM:应用软件开发

Guru**** 2780525 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TSW14J57EVM, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1049332/afe7950evm-tsw14j57evm-afe7950evm-applicatiom-software-development

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他部件:AFE7950TSW14J57EVMAFE7444EVM

大家好、团队、

我们将 AFE7950用于 Arria10 FPGA 的项目中。 EVM 和相关软件可用于验证 ADC 性能、而我们打算在处理 FPGA 时修改一些内容、以验证终端应用的结果。

在这方面,是否可以共享 与 AFE7950EVM 配合使用的 TSW14J57EVM 的 FPGA 源代码? 这将帮助我们实施应用软件。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    TSW14J57源代码很复杂、因为它支持针对各种器件/JESD 模式的动态配置、并且具有 HSDC Pro 集成部件。 因此,生成针对应用所需的特定 JESD 模式进行优化的 FPGA 设计并不有用。

    为此、我们提供了基于 TI JESD IP 的 JESD 参考设计。 目前、我们只有 Xilinx 平台提供的参考设计。 您可以通过 https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 申请访问

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的更新。 出于内部原因、我们必须使用 Arria 10 FPGA。 TI 是否有其他方法可以帮助我们进行软件开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    我们 已经拥有 用于 Xilinx 平台的参考设计。 我们计划将来也支持英特尔 FPGA。 我将在内部进行检查、以便在时间轴上对齐。 我会再来的。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    我们有一个采用 Arria10开发套件(https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/products/boards_and_kits/dev-kits/altera/kit-a10-gx-fpga.html)和 AFE7444EVM 的参考设计。 同样的也可用作参考、并  可通过相应地更改通道映射和内联来更新 AFE79xxEVM。  

    您可以通过以下链接访问此设计:  

    https://tidrive.ext.ti.com/u/3F3ewxtd3szOXd7F/23e61366-7eb6-4c3f-9050-b7025e85372b?l

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的更新。 注意到。 您能否支持我们为信号带宽为20MHz 的9.5GHz TX/RX 信号选择 JESD 模式设置?

    您能否共享您的电子邮件 ID 以讨论进一步的操作模式设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    我有你的电子邮件 ID。 我将  通过电子邮件回复您。

    我将关闭此帖子。 我们可以通过电子邮件链继续此讨论。  

    此致、

    Vijay