This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:每次发送信号后、我都需要手动强制执行 JESD204B 的握手。

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1043801/afe7422evm-every-time-after-send-signal-i-need-to-manually-force-a-handshake-of-jesd204b

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

我 使用 TSW14J57修订版 E 与 AFE7422EVM 配合使用。  我需要发送一个信号、然后捕获另一个信号。  

它应该 持续运行,我使用 Matlab 来控制 进程, 请参阅   TSW14J57_pingpong_example.m。

发送信号后、我无法在 频谱分析仪中看到信号,我需要在发送信号,之后停止代码  

执行 pdf 格式的操作。

则 MATLAB 代码不能 连续运行。  您有没有办法、让它 持续工作。  我无需 手动强制进行 JESD204B 握手。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李阳

    您似乎错过了附加'TSW14J57_pingpong_example.m'文件的操作。  

    在收发 器模式下运行时、TSW14J57EVM 存在一些已知问题。  我们将在明天针对此问题发送详细的解决方法步骤。  

    如果通道速率低于10Gbps、则可以改用 TSW14J56EVM。 您不会在该 EVM 上遇到此问题。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李阳

    以下是有关如何将 TSW14J57与 AFE7422EVM 配合使用的说明。 这将使您能够在不影响 DAC 链路的情况下发送和捕获数据。

    e2e.ti.com/.../AFE7422EVM--TSW14J57.pptx

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AFE74xx_5F00_TX_5F00_Mode3_5F00_XCVR.rar

    大家好、David Chaparro

      它在 Mode4中工作,但在 mode3中不工作。 我使用配置文件'AFE74xx_TX_mode3',然后重新同步 DAC 链发送信号。  我可以 在 频谱分析仪中看到信号。 然后我选择 'AFE74xx_TX_mode3_Xcvr'、发送信号、 信号 分离器。 我需要重新同步 DAC 链。 我在 Mode4中也这样做,没有这个问题。


    此致、

    李阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我们可能会在实验中重现相同的问题。 我们将与 FPGA 固件团队一起查看是否有解决方法。 我们将告诉您我们从他们那里听到的内容。  

    此致、

    Vijay