This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243P+LP87524P PCB LAYPUT

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1047397/awr2243p-lp87524p-pcb-layput

主题中讨论的其他器件:AWR2243AWR2243BOOST

  我在 射频 PCB 板中使用6层板(顶部 GND 信号  电源  GND 底部)。GND 孔是通孔。 我将 AWR2243放置在顶层、将 LP87524P 和12-5V 直流/直流降压 放置在底层、以节省 PCB 面积

    LP87524P 或其他直流/直 流降压转换器能否  置于 AWR2243P 的底部?

   LP87524P  或其他 DCDC 降压是否可以 放置在  射频 天线的底部?

    LP87524P 或其他 DCDC 降压是否可以  放置在  射频 天线馈送器的底部?

    如何 避免 PMIC 或直流/直流降压 对 低噪声 设计产生不良影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronghui、您好!

    请在下面查找我的回复:

    1) 1) LP87524P 和其他降压转换器可以放置在 PCB 底部、就像在 AWR2243BOOST 设计中实现的那样。 但是、将其放置在 AWR2243器件的正下方将会是一个问题、因为它会占用 AWR2243所需的衰减空间、并且还会导致从直流/直流转换器直接耦合到2243敏感节点的更多耦合。

    2) 是的、只要通孔不干扰天线布线和图案、就可以将 DCDC 放置在射频天线的底部。

    3) 3)我不确定天线馈线是什么意思。 如果您是射频 BGA 焊球、那么您会再次看到直流/直流转换器非常接近 AWR 器件、并且可以耦合到关键节点。  

    一般情况下,您可以参阅以下文档中提到的布局准则:https://www.ti.com/lit/zip/sprr419 。 布局指南的"GND 隔离"部分介绍了 AWR 器件的敏感节点。 您需要确保电路板的所有噪声电路与这些节点(信号和 GND)良好隔离。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流/直 流降压转换器是远距离 AWR2243P、但位于射频底部。   直流/直流转 换器过孔应距离射频有多远?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronghui、您好!

    射频线路通常不是问题。 请参阅上面我指向的文档、其中包含您需要保持隔离的敏感节点列表。 我们建议您从 PMIC 到这些节点的隔离至少为80-90dB。

    此致、
    Vivek