This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:PLL/VCO 抖动&VOUT 偏移

Guru**** 2516180 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1047551/dac38rf89-pll-vco-jitter-vout-skew

器件型号:DAC38RF89

您好!

我们的客户有两个问题。

1是否有内部 PLL (包括 VCO)的输出抖动规格?
此外、是否有方法计算抖动?

如果我们为两个输出设置相同的数据并开始发送、
输出数据在 Vout1和 Vout2之间是否会有时间滞后(Tshew)?
如果确实发生了这种情况、请告知我们规格。
此外、时间滞后(T歪 斜)也是
・即使电源已关闭并打开、如果设置相同、时间滞后是否已固定?
・如果更改了设置,时间滞后是否会改变?


询问规格可能是毫无意义的、但在这种情况下、如果您能给我一些建议、将会很有帮助。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    [引用 userid="336910" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1047551/dac38rf89-pll-vco-jitter-vout-skew ]1是否有内部 PLL (包括 VCO)的输出抖动规格?
    此外、是否有计算抖动的方法?[/quot]

    我们有适用于 DAC38RF89数据表的相位噪声图。 请参阅图17至图24。  

    抖动与特定 BW 上的积分噪声相关。 根据客户的 BW 要求、抖动数的计算方式可能有所不同。 我找到了一个可以根据相位噪声形状计算抖动的站点

    https://rf-tools.com/jitter/

    [引用 userid="336910" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1047551/dac38rf89-pll-vco-jitter-vout-skew ]2. 如果我们为两个输出设置相同的数据并开始发送、
    输出数据在 Vout1和 Vout2之间是否会有时间滞后(Tshew)?
    如果确实发生了这种情况、请告知我们规格。
    此外、时间滞后(T歪 斜)也是
    ・即使电源已关闭并打开、如果设置相同、时间滞后是否已固定?
    ・如果更改了设置,时间滞后是否会改变?

    根据设计、同一 DAC38RF89芯片内的两个输出具有确定性和相同的延迟。 如果通过 JESD204到两个 DAC 的输入是相同的、则输出将根据设计进行调整。 这也是假设输出具有相同的负载和相同的1.8V 偏置条件。