This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择适用于 SAR 的雷达评估板

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0045, DCA1000EVM, AWR1443, AWR1843AOP, AWR1843BOOST, IWR6443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1046864/selecting-radar-evaluation-board-for-sar

主题中讨论的其他器件:TIDEP0045TSW1400EVMDCA1000EVMAWR1443AWR1843AOPAWR1843BOOSTIWR6443

尊敬的 TI 技术帮助:

请推荐使用 TI 电路板实现合成孔径雷达成像的可能解决方案?

我在已发布的文章中遇到了不同的电路板组合、例如 :TSW1400EVM + AWR1443升压; DCA1000EVM + AWR1443升压;有适用于 SAR 的特殊电路板、例如 TIDEP0045 -可能还需要一些其他评估板 、如 TSW14J56EVM。

我想访问原始 I/Q 数据、并能够将频率调制编程为 FMCW。 最喜欢的选项是什么?

提前感谢您、

此致、

玛格丽塔·奇兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我们几天时间与系统团队进行核实

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找具有良好方位角和 仰角分辨率的天线、则应考虑使用 AWR1843AOP

    如果您正在寻找具有最佳方位角分辨率的天线、则应考虑使用 AWR1843BOOST

    要捕获原始数据、您需要 DCA1000采集卡。

    软件是免费的

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 感谢你的答复。

    我当时想到的是60-64GHz 的范围、可能 是 IWR6443 ISK。

    您是否知道 DCA1000采集卡是否允许写入 VCO 的 DAC 以 执行传输信号的频率调制并将 该板用作 FMCW 雷达?

     您是否知道 DCA1000采集卡成功 应用于 SAR 成像的案例?

    此致、

    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 mmWave Studio 工具执行 FMCW 配置。

    DCA1000允许捕获 ADC 系统提供的原始数据。

    原始数据可用于 SAR 成像

    谢谢你

    Cesar