This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:VBB 输入电压范围

Guru**** 2899390 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, TRF370317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1045132/trf372017-vbb-input-voltage-range

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: TRF370317

大家好、

TRF372017数据表未描述基带输入电压范围(VBB)。
我在 e2e 之后进行了检查、结果发现 VBB 范围为1Vpeak-peak。
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/821476/trf372017-what-s-the-baseband-input-range?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TRF372017%252520AND%252520range#


但是、TRF372017图56显示 VBB SE RMS 为100至1000mV、因此 TRF372017可能支持1V*2√2 = 2.83Vpeak-peak。
此外、TRF370317图1显示 VBB SE RMS 为25mV 至800mV。

因此、TRF372017应该支持比1Vpeak 到 peak 高得多的 VBB 范围、那么您能告诉我 VBB 输入范围是多少?
如果 VBB 高于1Vpeak 到 peak 时有任何问题或需要权衡、您能告诉我吗?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nomiyama-san

    P1dB 范围指定输出达到 P1dB 点(即接近饱和)之前的输入范围。 您可以使用增益(G)和 P1dB 的信息来计算最大输入 VBB 范围。  

    请参阅下面的 P1dB 规格示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    您能否告诉我如何根据增益和 P1dB 计算最大输入 VBB 范围、因为我在数据表中找不到该公式?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomiyama-San、您好!

    P1dB 是输出压缩点输出功率。 您可以通过执行以下操作来获得 P1dB 输入:

    P1dB 输入= P1dB (输出)- G

    这将为您提供以输入为基准的等效 P1dB 功率。 然后、您可以将其转换为标准 RMS 电压。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我制作附加的计算工具。
    如果出现问题、请进行更正、但我认为我们需要负载来计算输入电压范围。
    我的理解是否正确?

    e2e.ti.com/.../TRF372017_5F00_input_5F00_voltage_5F00_range.xlsx

    上述限制来自 P1dB、但我们可能还存在输入电压范围的一些器件规格限制。
    是 VCC5V、VCC_VCO2还是 VCC3V?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nomiyama-san

    我发现一个错误:

    我使用以下教程站点来计算 Vrms 和 Vpp

    http://referencedesigner.com/rfcal/cal_02.php

    您可以参阅以下应用手册。 它讨论了基带输入终端。 通常、源端接和负载端接都将产生等效的50欧姆差分

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf?ts=1634735108880&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC3484

    正在按上述方式计算 VPP

    P1dB 是非常典型的放大器特性。 P1dB 的影响不仅限于电源、还包括硅/瞬态或偏置/饱和。