This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:无法在 Mode2,中工作、无法在 mode3中捕获错误数据

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1044327/afe7422evm-can-not-work-in-mode2-and-capture-wrong-data-in-mode3

器件型号:AFE7422EVM

我使用 AFE7422EVM 和 TSW14J57

在  模式3中为1,捕获错误的数据

正确的数据

数据错误

2 在,2 μ s 无法捕获数据

,模式下为3 4 μ s 永远不会捕获错误的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在模式3中 、半时间捕获错误数据、半时间捕获正确的数据。 NCO=1700MHz、输入信号=1720MHz、-30dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李阳

    由此给您带来的不便、我深表歉意。 您看到这些问题的原因是、在 EVM 设计期间、EVM 上未可靠地测试几种模式 。 模式4 已经过可靠测试、正如您所看到 的、这将是一种用于测试目的的良好模式、如用户指南和入门视频中所示。

    此致、

    David Chaparro