This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有外部可访问相位比较器或替代产品的 TI PLL

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E, LMK04228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1023370/ti-pll-with-an-externally-accessible-phase-comparator-or-alternatives

主题中讨论的其他器件:LMX2485E、 LMK04228

尊敬的团队:

我的客户正在寻找 一个理想情况下具有可从外部访问的相位比较器的 PLL。
它们的替代方案是一些其他器件、可用作80MHz 信号的相位比较器。 是否可以使用其中一个 TI 混频器来完成此任务?

他们希望执行以下计算:基于频率差的模拟电压、这将使电压=增益*(f1-f2)

其他说明:
它们需要使用压电致动器锁定两个激光器、并且需要根据频率差异获得精确的电压、以便我可以闭合环路。 他们 正在搜索具有相位比较 器的 PLL、但看起来所有 PLL 都使用 VCO 输出作为第二个输入、因此无法使用自己的输入。
 

非常感谢您的支持、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不知道他们打算如何获取指定的功能并闭合环路、但听起来好像他们可以在没有集成 VCO 的情况下使用 PLL。 我们有多个器件可以支持此请求:

    • LMX2485E 支持80MHz 的反馈、但仅使用一个 PLL、性能可能不是很高
    • LMK04228等器件只能与 PLL1搭配使用、用于驱动 CLKIN 输入之一和 OSCIN 输入

    在任一种情况下、电荷泵的输出都必须进行滤波和集成以获得频率误差、因此实际反馈比增益*(f1 - f2)简单。 但可以使用此技术构建非常稳定的环路、假设滤波电荷泵输出可用作控制信号来调节激光频率。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢您的回复。 如有任何其他问题、我会向您回复。

    此致、

    Daniel