This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371135EVM:在默认 EVM 中使用平衡-非平衡变压器和电容器

Guru**** 2768945 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371109, TRF371125, TRF371135, TRF371135EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1023034/trf371135evm-balun-and-capacitors-in-the-default-evm

器件型号:TRF371135EVM
主题中讨论的其他器件:TRF371109TRF371125TRF371135

你(们)好

根据用户指南表1、有针对平衡-非平衡变压器和电容器的建议。 默认 EVM 中使用了 C18/C20/C23/C24的哪些平衡-非平衡变压器和电容值?

使用 LDB211G9005C 和10pF?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我们需要仔细检查上次在网上商店组装的 EVM。  

    TRF3711-xx EVM 主要包含五个 BOM。  

    https://www.ti.com/tool/TRF3711EVM-SW

    900MHz -与 TRF371109一起安装

    1700MHz、1900MHz、2500MHz -与 TRF371125一起安装

    3500MHz -与 TRF371135一起安装

    如果您仅订购 TRF371135EVM、则默认值应为3.9pF 和3600BL14M050E。 我们将进行仔细检查并返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    我们已确认电容为3.9pF、平衡-非平衡变压器为 3600BL14M050E