This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:TRF372017 VCM 设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1018774/trf372017-trf372017-vcm-setting

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: DAC3484

我对 TRF37201 VCM 有疑问。

数据表指示当使用内部 VCM 时、BB 输入应为交流耦合。 在这种情况下、TRF37201设置如下:

PWD_BB_VCM=0
VREF_SEL_n=07 (默认值4)


如果使用偏移调整
PWD_DC_OFF=0
IOFF_n=0255 (缺省128)
QOFF_n=0255 (默认值128)

 

如果 VCM 是从外部生成的、则数据表仅显示将 BB 输入与直流耦合配合使用的示例电路、以及将 VCM 设置为1.7V 的说明、但未说明 IC 设置。

当 VCM 由外部供电时、您能否提供 PWD_BB_VCM 和 PWD_DC_OFF 的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的有关 DAC 与 TRF372017直流耦合接口的应用手册。

    您需要确保将 PWD_BB_VCM 设置为1以关闭 VCM。 PWD_DC_OFF 用于直流偏移校正、可用作 DAC 功能、例如 DAC3484。 谢谢

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    请告诉我我的理解是否正确。

    1) 1)当使用具有直流耦合的 TRF372017时、必须设置 PWD_BB_VCM=1。

    2) 2) PWD_DC_OFF 用于偏移校正、可以毫无问题地使用、包括 TRF372017与直流耦合配合使用时。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San

    [引用 userid="492641" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1018774/trf372017-trf372017-vcm-setting/3766516 #3766516]1)使用具有直流耦合的 TRF372017时、必须设置 PWD_BB_VCM=1。

    是的

    [引用 userid="492641" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1018774/trf372017-trf372017-vcm-setting/3766516 #3766516"]2) PWD_DC_OFF 用于偏移校正、可以不出问题地使用、包括 TRF372017与直流耦合配合使用的时间。

    负。 直流偏移校正必须在启用内部 TRF372017 VCM 和交流耦合模式下使用。 如果选择直流耦合、则必须使用外部 DAC QMC 功能来调节 LO 偏移。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请告诉我以下内容是否正确。

    1) 1) TRF372017与直流耦合搭配使用时、需要设置 PWD_BB_VCM=1和 PWD_DC_OFF=1。

    2)对于直流耦合、由于需要使用外部 DACQMC 功能调整 LO 偏移、

        这是否意味着 LO 由外部源而不是内部 VCO 供电?

        您能告诉我需要设置哪个位地址才能执行此操作吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="492641" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1018774/trf372017-trf372017-vcm-setting/3775670 #3775670"] 1)当 TRF372017与直流耦合搭配使用时,需要设置 PWD_BB_VCM=1和 PWD_DC_OFF=1。[/QUESP]

    只需要 PWD_BB_VCM = 1。 如前所述、PWD_DC_OFF = 1是可选的。

    [引用 userid="492641" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1018774/trf372017-trf372017-vcm-setting/3775670 #3775670"]了解直流耦合、因为有必要使用外部 DACQMC 功能调整 LO 偏移、[/quot]

    是的、正确

    [引用 userid="492641" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1018774/trf372017-trf372017-vcm-setting/3775670 #3775670"]这是否意味着 LO 是从外部源而不是内部 VCO 提供的?

    这是无关的。  LO 校正可应用于外部源 VCO 或内部 VCO。  

    对于外部 VCO、如果您选择使用它、说明如下:

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请告诉我以下内容是否正确。

    1) 1) PWD_DC_OFF 是否仅在 PWD_BB_VCM = 0时有效、因此当 PWD_BB_VCM=1时、无论 PWD_DC_OFF 的状态如何、它与 PWD_DC_OFF=1时相同?

     

    2) 2)了解 LO 偏移调整适用于任何 LO 源。 在使用内部 VCO 时调整 LO 偏移时、您能告诉我要设置的位地址吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="492641" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1018774/trf372017-trf372017-vcm-setting/3775771 #3775771"]

    1) 1) PWD_DC_OFF 是否仅在 PWD_BB_VCM = 0时有效、因此当 PWD_BB_VCM=1时、无论 PWD_DC_OFF 的状态如何、它与 PWD_DC_OFF=1时相同?

     

    [/报价]

    否、PWD_DC_OFF 独立于 PWB_BB_VCM。 但是、我们不建议在直流耦合时使用 TRF372017内部直流偏移。 我们建议使用 DAC QMC 功能。

    [引用 userid="492641" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1018774/trf372017-trf372017-vcm-setting/3775771 #3775771"]2)了解到 LO 偏移调整适用于任何 LO 源。 在使用内部 VCO 时、您能告诉我在调整 LO 偏移时要设置的位地址吗?

    您可以参阅以下部分。 它是外部 VCO 或内部 VCO 模式通用的。