This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 拉普拉斯

Guru**** 2481305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1020353/laplace

尝试使用 Coilcraft 线圈模拟射频电路时、整个拉普拉斯公式将被忽略!

* Coilcraft 0402CS 芯片电感器系列
* SPICE 模型的网络表
*更新日期:05-4-27


*0402CS-1N0在1-21300MHz 范围内有效

SUBCKT 0402CS-1N0 N1 N2
+参数:K1=3.40E-06
R_R1         $N_0002 N2 6.
R_R2       N1 $N_0001 0.001
R_R3        N1 N2 10mig
R_Rsim    0 $N_0003 10meg
L_L1      $N_0003 N2 1.00nH
G_Rvar1    $N_0001 $N_0003拉普拉斯{V ($N_0001、$N_0003)}{
+ 1/(k1*sqrt (S/(2*3.14159265)))}
C_C           $N_0001 $N_0002 .068pF
.end

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    请告知 您使用的仿真器。   

    谢谢、  

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice for TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    17.4-2020 S2006 Windows SPB 64位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    请您将您的项目存档并与我们共享吗? 您可以在此处查看存档说明: e2e.ti.com/.../faq-pspice-for-ti-how-do-i-share-pspice-for-ti-projects

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、ZIP 准备就绪-如何上传????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test_2D00_coil_2D00_with_2D00_variable_2D00_Q_2D00_2021_2D00_07_2D00_21T10_2D00_50.zip

    抱歉... 明白了!

    我将项目缩减为最重要的部分。 Coilcraft 线圈是一个可变电阻线圈。 在电路中、我有一个固定电感 L1和一个固定电容 C1、它们形成一个共振频率约为600kHz 的振荡电路。 由变量 R01控制、使用固定值为60Ω Ω 的电阻器 R52或600kHz 时也有60Ω Ω 的可变电阻器 G1。 它的电阻值可使用额外的迹线 V (R53:1、OUT)/I (R52)显示在输出窗口中。

    带电阻器 R52的谐振电路的传输曲线正确,带宽约为28kHz*。 可变电阻的曲线错误、带宽小于0.1kHz、即实际使用0Ω Ω 而不是60Ω Ω 计算!

    Z=2*PI*600k*Δ 333µ 1255Ω Δ T,B (3dB)=600k*R/Z=600k*60/1255=28.7k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Josef。 请给我一些时间来查看您的文件。 我将告诉您我的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想/是否有可能 XFORM = 1/s 的运行方式与电感器/电容器类似? 那么谐振频率的差异呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样! 将 XFORM = 1 /(s/62830)替换为 XFORM = ABS (1 /(s/62830))、以获得一个实值(非虚值)...

    但是:为什么 Coilcraft 型号不使用 ABS???e2e.ti.com/.../coilcraft.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    这样可以解决您面临的问题吗? 就建模而言,我不能评论其他方面的建模。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >这是否解决了您所面临的问题?  

    绝对是! 在处理原始模型和导入模型之间可能存在差异、可以放置在电路图中的 GLAPLACE 器件中的参数与 GLAPLACE 函数之间存在差异。 目前,我将像上面的项目一样对“实数”线圈建模,这样可以使用 abs()函数提供正确的结果。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >这是否解决了您所面临的问题?  

    绝对是! 在处理原始模型和导入模型之间可能存在差异、可以放置在电路图中的 GLAPLACE 器件中的参数与 GLAPLACE 函数之间存在差异。 目前,我将像上面的项目一样对“实数”线圈建模,这样可以使用 abs()函数提供正确的结果。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josef、

    感谢您分享您的发现!

    -Jackie