This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:PCB 制造要求

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1020159/afe7444-pcb-manufacture-requirement

器件型号:AFE7444

尊敬的团队:

请就 PCB 制造要求提出一些建议、下面列出了几个问题:

1.高频  PCB 材料的 DK/DF 有什么价值?

2. PCB 材料是否有要求或建议? 例如 Rogers RO4350B、Panasonic Meftron 6或其他?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于 AFE7444、我们使用 了一种 DK 约为3.4 - 3.5的 PCB 材料。 通常、对于 PCB 材料、您将寻找具有极低损耗和 低 DK 的材料。 有关 PCB 材料的建议、我建议使用 Panasonic Megtron 6、Rogers RO4350B 和 较新的 Nelco Meterowave1000。

    此致、

    David Chaparro