This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:应用问题

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1019768/dac38rf82-application-question

器件型号:DAC38RF82

大家好、

我想 设计具有两条 DAC 输入通道的2.3GHz 至2.5GHz、典型值为0.5dBm 的输出系统。

DAC38RF82是否应支持 上述应用?

如果是、您能告诉我建议的输入配置吗?

例如、最小输入线路速率是多少?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    如果使用外部时钟模式、您可以在 LMF = 244、插值为24x、复数输入数据速率= 260MSPS、信道串行器/解串器速率= 10、400Mbps 且输出带宽高达2.496GHz 的情况下运行该 DAC。

    此致、

    Jim