This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用德州仪器的组件从头开始构建 NMR、EPR

Guru**** 2481315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1019506/building-a-nmr-epr-from-scratch-with-components-from-texas-instruments

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我最近正在对核磁共振和 EPR 进行一些研究,作为一个工作组的任务,我想根据以下文件进行研究:

设计和建造用于教育的低成本 EPR 光谱仪。 自2018年起。

我想知道一些关于如何构建这样的东西。 我在高频设计方面没有经验、只是在设计和编程方面有经验。 由四层板组成,带有 tensy、SPI、编码器、Hbridge 驱动器、电流传感器和 TFT

我对如何执行以下操作有一些疑问:

射频源的外观... 和射频二极管以及 LNA (低噪声放大器)等我需要的其他组件。 衰减器、如表1中所示。 从何处获取电源以及如何生成高频波? 它的原理是否与微波炉?2.93GHz 相同?

您是否有关于参考射频组件布局的 PCB 结构的信息? 或外壳中放置组件? 或者、我是否只需记住输入和输出的波长和宽度、以便阻抗值保持为50Ohm? 有关高频电路板设计的 PDF?

这在更高的功率和频率下有何关联?

我是否需要了解 S21、22导通参数? 是否有用于进行仿真的工具? 免费工具? 我已经看到这些组件在射频组件上有商业用途、但我猜他们会使用 TI 的半导体、AD 或 MIntegrated 等。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    抱歉、我们的团队不熟悉 NMR 或 EPR 以及相关的最终应用程序。 如果客户对 TI 的射频器件有具体问题、请帮助发布问题。 遗憾的是、我们无法回答系统级设计问题、尤其是我们不熟悉的问题。 抱歉。

    -Kang