This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:跳频时的频率趋稳

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1015913/trf372017-frequency-settling-at-frequency-hopping

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件:TRF3765

您好!

我正在从事支持跳频的项目、

我需要知道 在 任何步长的情况下、频率稳定的最大频率误差= 1Hz、这是什么。

此致、

ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adi

    请参阅数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    很抱歉、我的错误是忘记添加时间了。

    对于   最大频率误差= 1Hz、我需要知道任何步长的频率稳定时间是多少。

    ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adi、

    我必须检查并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此应用手册、其中讨论了 TRF3765合成器的锁定时间:  

    TRF3765合成器锁定时间

     TRF3765中的合成器与 TRF3720中的 IP 相同、因此锁定时间分析是同义词。  合成器具有4个不同的 VCO。  每个 VCO 具有64种不同的电容阵列设置。  锁定时间取决于频率变化的距离。  最慢的变化是必须更改 VCO 的时间。  下一个最慢是 仅更改 CAP 阵列。 最快的速度是当 VCO 和 CAP 阵列保持不变并且仅修改 VTune 时。  您可以预先确定 VCO 和电容阵列设置并通过 SPI 加载它们。  采用这种方法时、您不会使用节省时间的内部校准方案、但您确实需要吸收 SPI 通信速度。

    -RJH