This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM:环回模式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1017121/afe7950evm-afe7950evm-loopback-mode

器件型号:AFE7950EVM

您好!

我收到了 AFE7950EVM、并尝试从简单回送测试(从 ADC 到 DAC 的 JESD 回送)开始。

Latte 提供了相关示例设计、称为 AFE79xx_EVM_Mode5。

在该模式下、ADC 和 DAC 的 NCO 频率设置为3500MHz。

目前、我拥有高达3GHz 的信号发生器和频谱分析仪。

例如、如果我将 NCO 频率更改为800MHz、该参数是否起作用?

如下所示:

sysParams.txNco0 =[[800、800]、#Band0、对于 NCO0、TxA 为 Band1
[800、800]、#Band0、Band1表示 NCO0的 TxB
[800、800]、#Band0、Band1表示 NCO0的 TxC
[800、800]]#Band0、Band1表示 NCO0的 TxD

sysParams.rxNco0 =[[800、800]、#Band0、对于 NCO0、RxA 为 Band1
[800、800]、#Band0、Band1表示 NCO0的 RxB
[800、800]、#Band0、Band1用于 NCO0的 RXC
[800、800]]#Band0、Band1表示 NCO0的 RxD

sysParams.fbNco0 =[800、800]#FBA、FBC for NCO0
sysParams.fbNco1 =[800、800]#FBA、FBC for NCO1
sysParams.fbNco2 =[800、800]#FBA、FBC for NCO2
sysParams.fbNco3 =[800、800]#FBA、FBC for NCO3

或者我应该在其他地方更改计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    上述修改足以将 NCO 更新为800MHz。 配置指南中定义了所有系统参数。 您可以参考此信息来更新应用程序的配置脚本。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的回答!

    在回送模式下、尽管我已经将 Sine 连接到 ADC、但 DAC 输出端没有信号。

    是平衡-非平衡变压器 NCR2-123+、它没有将800MHz 信号传递到 ADC 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    平衡-非平衡变压器支持4.7GHz 至12GHz 的频率范围。 在800MHz 时、您仍应获得一些衰减输出。

    您可以先以更高的频率进行检查、以验证 EVM 是否正常工作。  

    此致、

    Vijay