This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC26xx/CC13xx:MCE 和 RFE 参考

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1015949/cc26xx-cc13xx-mce-and-rfe-reference

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我是低功耗无线传感器网络领域的博士学生。 由于 CC26xx 的射频具有可编程的 MCE 和 RFE (通过作为二进制块提供的软件补丁)、在我看来、它就像一个小 SDR。

我想知道、将来是否有可能或可能有任何计划提供任何有关 MCE 和 RFE 编程的参考/文档? 我认为它确实可以加速低功耗网络领域的研究、尤其是因为 CC2650是一个常用的平台(例如在 INDRIYA2测试台上提供)。 这种测试平台将支持开发和测试新型 PHY 层协议、我认为这对于 TI 和研究人员来说都是双赢局面。

如果不可能、您能否至少提示 MCE/RFE 是否遵循记录的指令集? 根据我的发现、Thumb 和传感器控制器都不是(如文档所述、CPE 是 Cortex-M0)。 这样、我就可以尝试将一些 CC2652射频补丁移植到 CC2650 (例如、IQ 转储补丁)。

此致、

Maciej Matraszek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们非常感谢您对 CC26xx 系列器件的关注!

    目前、ter 的回复今天仍然为真: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/456511/cc1310-ook-support-and-radio-firmware-update

    我已通知团队进行进一步 评论。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Toby 所述的帖子中给出的答案仍然为真"我们支持无线电 MCU 的自定义固件、通过为现有代码提供补丁将向芯片添加更多功能、但我们不会为客户打开此功能。 要编写补丁、需要对我们将在文档中包含的芯片有深入了解。"

    MCE/RFE 不遵循记录的寄存器集。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答! 我已经做了一些挖掘,发现您已经开始发布从 SimpleLink v5开始的修补程序源(在 BSD 3-l发动 下),至少是最近更新的 cc25x2 rf_patch_mce_iq_dump.c 太棒了! 我已经成功编写了一个(反)汇编程序并对我自己的修补程序进行了编程。 MCE IQ 贴片的代码看起来非常简单。 我想用一份非常酷的纸张、它需要非常严格的时间。 MCE 可以实现的目标。

    自从您开始发布修补程序的来源后,您是否还可以发布示例 RFE 修补程序的来源? 或头文件、因为指令集是相同的。 我认为,这将真正有助于我的论文,而不仅仅是我的论文。

    此致、

    Maciej Matraszek

    e2e.ti.com/.../rf_5F00_patch_5F00_mce_5F00_iqdump.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道汇编代码现在包含在补丁文件中。 我必须检查这是预期的更改还是生成文件时出错。 我需要谈论的人在接下来的3周内休假、这意味着我无法在8月之前查看。