This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:最低频率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1016844/afe7950-minimum-frequency

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: AFE7900

您好!

我的客户正在研究为什么 AFE7950具有600MHz 至12GHz 的范围。  

 为什么 AFE7950上有600MHz 的限制? 我们能否使用600MHz 的中心频率并通过1200MHz 的调制带宽生成/接收低至低频的信号? (例如10MHz)

谢谢!
簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    限制来自 AFE7950的模拟电路。 低于600MHz 的 Tx 输出具有高衰减。  

    AFE7900支持5MHz 至7.4GHz 的频率范围。 客户可以将其用于需要低频支持的应用。  

    此致、

    Vijay