This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:短程脉冲雷达

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1015651/afe7444evm-short-range-impulse-radar

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7920EVMAFE7444

我正在尝试构建一个短距离脉冲雷达、它可以产生1纳秒长甚至更短的脉冲、并在低于1.2GHz 的频率下传输。 我之前曾研究过 AFE7920EVM 收发器、但我不确定它是否太过分。 有人能给我一些建议吗? AFE7444EVM 是否足以满足我的要求、或者是否有任何其他收发器更 适合我的应用? 此外、我想知道是否还有其他组件需要我担心、而这些组件不是我想想到的?  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir、

    与 AFE7444相比、AFE79xx 器件在同一模式下的功耗更低。 因此、对于功率耗散至关重要的应用、应使用 AFE79xx。 AFE79xx 还具有更好的性能和更高的带宽能力。 要产生极短的脉冲、您需要更高的带宽。  

    如果您需要多通道集成收发器、AFE7444和 AFE79xx 系列器件是适合您查看的选项。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的回答。 我还有 一个有点相关的问题。 因此、如果使用  AFE79xx 的12MSPS DAC 功能生成短脉冲、即使 它只有3MSPS ADC、我是否能够高效(具有适当的分辨率)观察正确的反射? 我是否需要使用某种技术、在这种技术中、我会增加延迟以在 小时间 范围窗口中看到反射。

    再次感谢您之前的回答、您为我提供了很多帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir、

    请注意、Tx 采样率可高达12GSPS (非 MSPS)。 同样、Rx 采样率可以为3GSPS。  

    通常、ADC 输入被带限为一个奈奎斯特区域、并且欠采样可被用来观察输入。  

    此致、

    Vijay