This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将2.45GHz 的相位改变360度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, TRF372017, LMX2572, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1136159/how-to-vary-the-phase-of-2-45-ghz-by-360-degrees

主题中讨论的其他器件:TRF3722TRF372017LMX2572LMX2572EVM

我想知道如何将2.45GHz 的相位改变360度。
我可以使用调制器、还是可以使用具有内置 VCO 的 PLL IC 来实现这一目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的客户使用 TRF372017或 TRF3722集成调制器+ PLL/VCO 来改变射频的相位。 您可以为调制器的 I/Q 分支+ PLL/VCO 电路提供直流偏移、以调整无线电输出的增益和相位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    当我固定 I 并改变 Q 的电压时、Lo 的相位会发生变化、但 Lo 的振幅会发生变化、当 Lo 处于相反相位时、我认为 Lo 的电平会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    我必须将您推迟到另一个部门查看他们是否对此有解决方案。 TRF 系列并非针对此应用而设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    LMX2572、2582和2594均具有相位调节功能、可将射频输出的相位与参考时钟相移。  

    LMX2572EVM 用户指南 第3.2.1节提供了一个示例。