This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:电流消耗

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1159273/dac38rf83-current-consumption

器件型号:DAC38RF83

大家好

我的问题是有关连接到 DAC 的-1.8V 电压。

我在-1.8V 直流电压下几乎看到零电流消耗(我验证了电压实际上会流入 DAC)、并且看不到任何输出频率。

我有另一个工作正常的 DAC、电流消耗为160mA (-1.8V)。

我可以做些什么来修复它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我们将需要更多信息、然后才能为您提供帮助。

    1.这两个完全相同的电路板还是2个 DAC 位于单个电路板上?

    2.两个输出在不工作的设备上是否都死了? JESD 同步信号的状态是什么? 此器件是否具有有效输出?

    3.您能否从不工作的 DAC 中获得仅 NCO 音调?

    4.您能否向您发送原理图? 如果不是、该电压由什么器件供电?

    5.您能否从不工作的 DAC 中写入/读取寄存器? 该部件上是否存在时钟?

    6.错误状态寄存器是否报告了任何错误?

    此致、

    Jim