This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54T02EVM:噪声

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54T02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1029490/ads54t02evm-noise

器件型号:ADS54T02EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54T02

你好

使用 ADS54T02EVM 时、J4和 J5将50 Ω 端接至 GND、基准输入为100Mhz、但通道2具有如下所示的噪声、但如果将100Mhz 更改为200MHz、则噪声将消失。 我想知道原因是什么?  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kailyn

    为了满足宽带应用的导出控制要求、ADS54T02只能短暂输出高分辨率样本。

    对于200MSPS 情况、您很可能已经简要启用具有12位输出的高突发模式。 在大多数情况下、它将在7位操作中

    在7位操作中、量化导致的噪声更高、因此、这可能是您看到高噪声的原因。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    为什么通道1上没有噪声? 只有通道2具有噪声? 请您帮助解释一下?

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    这取决于客户如何配置 ADC。 请客户提供 GUI 配置的屏幕截图、以便我们提供更好的建议