This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:采样率设置优化

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1031734/afe7444evm-sample-rate-setting-optimization

器件型号:AFE7444EVM

大家好、

我的客户正在使用 AFE7444EVM 评估性能。

请推荐应用于2.9~3.5GHz 频率的 ADC/DAC 采样率以及其他链接设置值。

由于使用了作为 EVM 默认值的122.88M、因此输出结果的性能不是很好。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于该频带、ADC 采样率不能接近3GSPS (采用 EVM 板载时钟时为2.94912GSPS)。 因为第2和第3奈奎斯特边界在该频带内。 您的客户可以改为使用接近2.25GSPS 的 ADC 采样率(具有 EVM 板载时钟的2.21184GSPS)

     使用9GSPS 的 DAC 采样率(采用 EVM 板载时钟时为8.84736GSPS)。  

    为此、可选择 GUI 中的模式8。

    此致、

    Vijay