This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:为何数据截断会在本底噪声中产生直流杂散?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1031450/adc32rf80-why-data-truncation-can-produce-a-dc-spur-in-noise-floor

器件型号:ADC32RF80

大家好、

  我们知道 ADC32RF80是一 个14位 IC、但 FPGA 已将 从 ADC 输出接收到的14位数据截断为12位以进行功率校准。我们看到、FFT 分析 ADC 输出的本底噪声时、spetrum 中心有一个大直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    截断会在不重新平衡位的情况下切断 LSB。  默认情况下、这会产生直流失调电压、因为您基本上需要添加信号以使最后2个 LSB 变为零。 这就是产生直流失调电压的原因。

    您将需要执行舍入过程以更准确地移除两个 LSB、同时最大程度地减小直流失调电压。

    下面的各种 DSP 主题网站上进行了许多讨论

    https://www.dsprelated.com/showthread/comp.dsp/73634-1.php