This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:AFE7422EVM 是否与 TSW14J57 RevB?TSW14J57 RevB 是否与 HSDC pro5.2?搭配使用

Guru**** 2813545 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1030424/afe7422evm-does-afe7422evm-work-with-tsw14j57-revb-does-tsw14j57-revb-work-with-hsdc-pro5-2

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

我 ,TSW14J57 RevB Δ Σ 和 AFE7422EVM。

HSDC pro5.2无法识别  TSW14J57 RevB,AFE7422EVM 是否与 TSW14J57 RevB 搭配使用?在哪里可以下载可 与 TSW14J57 RevB 搭配使用的旧 HSDC pro,。

第二个问题是  ,TSW14J57 RevB 是否 支持 AFE7422EVM? 我找不到  TSW14J57 RevB 的支持包、可以从哪里下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    TSW14J57修订版 B 从不支持任何 AFE 或 DAC 产品。 此部件必须使用 TSW14J57EVM Rev E 或 TSW14J56EVM Rev D。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      三年前、我将其与 AFE7689EVM 搭配使用、现在 我将其用于新 项目。 我找不到任何有关 REV B 的文档。 在哪里可以获得   高速数据转换器专业版 GUI 安装程序 v4.50、我想尝试一下。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    TI 不再支持 TSW14J57的修订版 B。 您可以使用以下链接下载 HSDC Pro GUI v4.50:

     https://tidrive.ext.ti.com/u/tCFVMJ8hVQqmIVUx/584dcad4-f6e1-4f20-b325-a27c1f1f4759?l

    此致、

    Jim