This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:数据表查询

Guru**** 2966250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1028939/dac38rf83-datasheet-inquiry

器件型号:DAC38RF83

尊敬的团队:

我的客户希望了解表4。 数据表中的串行器/解串器 PLL 模式选择。


它将 MPY 十六进制值连接到实际乘法器。 默认 MPY 值为00010100 -十六进制为0x14。 此表中没有此类值。
我应该将表中的十六进制值除以2。 因为如果我在 EVM GUI 中使用默认值、我会得到 x5乘法器-表中为0x28、EVM GUI 中为0x14
其他值

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您的问题已得到确认、我们目前正在努力解决您的问题。

    此致、

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    为了更好地说明表4中的值、我附加了下图。 在下面的寄存器映射(请注意、正在使用页寻址格式)中、我们检查存储 MPY 值的8位寄存器。 您会注意到,默认值为00010100,十六进制为0x14,但请注意,十六进制为0x14,十进制值表示为20。 因此、如表中所示、效果将增加4倍。 使用 GUI、您可以在 右上角查看任何寄存器的十进制值表示、如下所示。  

    最棒的

    开尔文