This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:基带输入直流属性

Guru**** 2583285 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1028043/trf3705-base-band-input-dc-properties

器件型号:TRF3705

问题1.

我们打算在基带信号仅为50kHz 且通过某些电路从微控制器发出的应用中使用 TRF3705。  所有示例都显示了这些输入上的50R 接地电阻器。  在我们的应用中、在这些应用中消耗4 x 10mA 的峰值驱动电流是不可取的。

数据表给出的输入阻抗仅为8k||4.6p。

是否有直流电流? 如果是多少钱?

问题2.

"推荐"的输入信号范围为0至0.5V (0.25V 共模)。  数据表明 VCM 最高可达0.5V。  如果我们将 VCM 从0.25升至0.5、我们是否会受到任何影响(例如电源电流增加)?

问题3.

有时、"粗略"原理图-至少对于引脚连接周围的位而言可能非常有用。  是否提供这些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="343535" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1028043/trf3705-base-band-input-dc-properties "]

    我们打算在基带信号仅为50kHz 且通过某些电路从微控制器发出的应用中使用 TRF3705。  所有示例都显示了这些输入上的50R 接地电阻器。  在我们的应用中、在这些应用中消耗4 x 10mA 的峰值驱动电流是不可取的。

    数据表给出的输入阻抗仅为8k||4.6p。

    是否有直流电流? 如果是多少钱?

    [/报价]

    输入应具有高阻抗(由双极差分网络组成)。 在外部提供0.25V VCM 的情况下、VCM 必须能够提供至少0.25V/8kOhm = 31uA 的电流。

    [引用 userid="343535" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1028043/trf3705-base-band-input-dc-properties "'推荐的输入信号范围为0至0.5V (0.25V 共模)。  数据表明 VCM 最高可达0.5V。  如果我们将 VCM 从0.25升至0.5、我们是否会受到任何惩罚(如增加的电源电流)?[/引述]

    随着 VCM 的增加、P1dB 略有下降。 有关差异、请参阅图7/Figure 11

    [引用 userid="343535" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1028043/trf3705-base-band-input-dc-properties "]

    问题3.

    有时、"粗略"原理图-至少对于引脚连接周围的位而言可能非常有用。  是否提供这些功能?

    [/报价]

    请参阅 TRF3705 EVM 站点上的设计资源。 提供 EVM 原理图/布局。 谢谢你。

    https://www.ti.com/tool/TRF3705EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢影响 P1dB 的 VCM 上的提示。  这是有道理的、因为两个乘法器的输出中将有额外的静态电流、这将降低输出功率。

    但我不理解输入的解释。  输入偏置电流通常与输入阻抗无关。  对于双极差分对、输入阻抗为2 x β/跨导。  偏置电流为发射极电流源电流除以2再除以 β。  β 是电流增益。  因此、我不认为您可以假设偏置电流为 VCM/Z  假设这也意味着电流将流入 IC、但如果是双极输入、则会有 PNP 输入、电流将流出。

    因此、最好让设计团队在偏置电流电平和偏置电流方向方面取得一个出色的结果。

    在请求原理图时-我请求的是 IC 原理图、而不是使用它的应用。 我知道我们很少获得(或想要)完整的原理图、但仅对于引脚电路、它可能非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    我们无法再与设计团队联系、以获得更准确的输入建模。 我们只能查看数据表规格。 即使双极输入的建模更加精确、问题也在于您需要多高的精度。 对于我们用于连接 TRF3705和 DAC 的大多数应用、数据表中的模型就足够了。 如果您需要更精确的模型、我建议您订购 EVM 并使用 TRF3705输入电路执行测量。  

    所有内部原理图均为 TI 机密信息。 我们不能将其分发给 TI 外部人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于建模的精度-这不是需要的特定精度-数据表中缺少输入偏置电流的整个位、我认为正如我所示、无法从输入阻抗推断它。  如果不指定输入偏置电流、TI 就不会在市场上推出运算放大器。

    但最终、TI 根据其条款制造和销售器件、如果他们要求客户自行测量市场地位所需的基本参数、则 TI 会自行制造和销售该器件。  感谢您及时的回复-这让我快速意识到请求的徒劳性(即不会导致答案或数据表更新)、并转到其他解决方案。