Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7900 更新:大家好
对于 Tx 和 Rx 5、6、7 GHz、我需要使用来自400500、600Mhz 和 RF 中的 BW 、我的设计是否需要 AEF7900课税而不使用降压转换器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.