This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:AFE7900

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1029233/afe7900-afe7900

器件型号:AFE7900

 您好!

我有兴趣购买您的 AFE7900产品、我有一些问题要确保该产品合适:

1.能否发送7.5GHz 范围内的 Tx 和 RX 射频白输出降压转换器
如您的数据表中所示:
射频频率范围:
TX:5MHz - 7.4GHz
–RX/FB:5MHz -7.4GHz


2.从 AFE7900数据表中、以下信息:

"四路射频采样12GSPS 发送 DAC•四路射频采样3GSPS 接收 ADC•双路射频采样3GSPS 反馈(辅助 RX) ADC "

 最大采样速率是否为3GSPS?

 数据表是否有完整的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mazin、

    1.是的。 AFE7900可用于发送和接收高达7.4GHz 的射频信号、无需外部上/下变频器。  

    2. Rx 的最大采样率为3GSPS。

    要访问完整数据表、请点击 AFE7900产品页面(www.ti.com/.../AFE7900)中的"立即申请"按钮

    此致、

    Vijay